This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:交错杂散

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/846223/adc12dj5200rf-interleaving-spur

器件型号:ADC12DJ5200RF

大家好、

我的客户正在评估 ADC12DJ5200RF 并观察2.6GHz 下的杂散。 在 JMODE1中(单通道、10.4GSPS、时钟频率 fs =5.2GHz、无输入信号)。

他们认为该杂散是由 ADC A (组0和1)和 ADC B (组4和5)之间的直流偏移不匹配造成的。 我们尝试了前台、后台校准以及启用的偏移校准功能、并手动调整了所有可能的寄存 器(请参阅附件)。 在《ADC12DJ5200RF EVM 用户指南》(SLAU640) 第15页的图3-4中,没有这样的杂散。

是否有任何关于如何 减少这种刺激的想法?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    我们正在调查客户的问题、并将返回给您、

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    无法完全消除您在 FFT 频谱中看到的 FS/4杂散。

    这是我们为 下一代器件而努力改进的东西。

    用户指南中的图必须在 HSDC-Pro 工具中对频率杂散进行了注释。

    此致、

    Rob