This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4405EVM:检测硬件时出现故障

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/845496/afe4405evm-trouble-detecting-hardware

器件型号:AFE4405EVM

按照以下步骤安装未签名的驱动程序后、我在 Windows 10 PC 上检测 EVM 时遇到问题。 我无法更新固件或在 GUI 中使用 EVM。 请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nurudeen、

    请分享您在启动 GUI 时收到的错误消息。

    如果是器件通信错误、原因之一可能是 GUI 无法用于较低的 COM 端口。

    如用户指南第9.5节所述、将 COM 端口更改为更高的数字、并检查 GUI 是否正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    它只是显示"器件通信错误"

    我尝试更改 COM 端口、但仍然无法正常工作。 当我插入 EVM 时、在器件管理器中的"其他器件"下无法自动检测到它。 我必须从设备管理器左上角的操作按钮手动"添加旧硬件"、以便它在端口(COM 和 LPT)中显示。 要更改 COM 端口号、我更改了属性中的高级设置、我尝试了25以上的多个 COM 端口、但警告标志保持亮起、并且无法与器件通信