This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294R:需要准确的引脚说明和引脚详细信息

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1294, ADS1294R, ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/845620/ads1294r-need-exact-pin-description-and-pin-details

器件型号:ADS1294R
主题中讨论的其他部件:ADS1298ADS1294ADS1298R

尊敬的先生/女士

我们需要用于 ADS12294R 器件型号。 我们尝试下载 ADS1294R 数据表、但在我们的网站上不可用。 它显示了 ADS1294至 ADS1298等所有器件型号。 所有器件型号都具有64引脚。 如何在引脚说明中了解 NC 引脚。 您能否共享 ADS1294R 器件的评估板。

谢谢\

Mankandan D  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 ADS1294R 具有64引脚、则表示哪个引脚为 NC。  

    ADS1294R 和 ADS1298R 封装/外壳是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Mankandan、

    是的、此器件与该系列中的其他器件共享数据表、因为除了通道数外、它们基本上是相同的。 请参阅数据表第5-11页了解详情。  

    以下是 ADS1298R 评估板的链接: https://www.ti.com/tool/ADS1298RECGFE-PDK

    ADS1298R 的行为与 ADS1294R 相同、它只有几个额外通道可在 GUI 中禁用。  

    有关其他提示和技巧、请参阅我签名中的 BIOS 常见问题解答!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您重放  Alex Smith