This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:伪差分单极配置的输入驱动电路和滤波器

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02, OPA365, ADS131A04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/845744/ads131a02-input-drive-circuit-and-filter-for-pseudo-differential-unipolar-configuration

器件型号:ADS131A02
主题中讨论的其他器件: OPA365ADS131A04EVM

您好!

我希望使用 内部基准(可能为2.442V)在伪差分单极配置中使用两个模拟输入来驱动 ADS131A02。

上一个模拟级由采样保持电路的缓冲输出组成、如下所示:

我认为、使用滤波器输入对缓冲器进行去耦并缓解 ADC 的"反冲"就足够了、例如:

对于 ADS131A02、这似乎是一种可接受的输入方法、还是我有误解?

我看过应用手册 SBAA133A、想知道是否存在与 ADS131A02类似的缺陷?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、


    首先、我不确定您的传感器是什么以及您期望的输出电压是多少。 您是否意味着传感器输出将介于0V 至~2.442V 之间?

    至于缓冲区、我对 ADA4891不太熟悉。 但是、根据规格、它似乎是一个高带宽放大器、由于缺少容性负载驱动、可能会导致驱动 R1和 C6的负载出现问题。 这些运算放大器的带宽非常大、偏移很大、这可能会使这些运算放大器不太适合缓冲。

    相反、我会查看 ADS131A04EVM (适用于 ADS131A02四通道版本的 EVM)。 为此、使用了 OPA365作为缓冲器。 我要注意的是、EVM 确实存在一些错误、其中包括本应未组装的 R89。 请查看以下帖子、以查看此电路板的一些当前勘误表:


    至于您对 SBAA133应用手册的最后一条评论、它基本上说要增大动态范围、您需要将负输入置于正输入范围的中间位置。 如果您扩展此类比、您将使负输入设置为2.442V、同时使正输入信号的范围从0V 到4.884V。 我不确定您对缺陷的要求是什么、但通常我不会这样构建测量。 设置负输入时产生的误差(尤其是漂移和增加的噪声)可能是不值得的。 但是、我想说、与增加另一个潜在误差源相比、它通常具有稍低的动态范围。


    吴约瑟