This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:同步主 SPI 模式中的 DONE /CS 引脚

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/845834/ads131a04-done-cs-pin-in-synchronous-master-spi-mode

器件型号:ADS131A04

您好!

是否绝对有必要在同步主 SPI 模式下将 DONE 连接至 CS?

在 EVM 用户指南中、CS 在主模式下保持浮动:

如果 CS 可保持悬空(或是否应接地?)、应如何处理?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    如果只有一个器件、则应将 DONE 引脚连接到/CS 引脚。 我认为它灰显的原因是同步主模式可用于菊花链中的多个器件。 在这种情况下、您会将链的最后一个完成引脚连接回同步主器件。

    我认为同步主器件仍需要/CS 连接才能运行、因此不应将其悬空或接地。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    此外、我注意到您致电了。 如果您需要快速确认、我现在在我的办公桌旁、您可以回电。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我将在 EVM 电路中与设计人员核实主模式说明。 同时、这篇文章列出了我在 EVM 电路中注意到的一些错误:

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我已经和设计人员讨论过它、DONE 应该连接到/CS。

    在同步主控模式下、/DRDY 用作从处理器的/CS。 但是、/DRDY 指示全部由 DONE 引脚中的变化控制。 因此、需要将 DONE 引脚连接到/CS。 EVM 似乎未连接、即使使用 S7的设置也是如此。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    那么、EVM 是否只是在主模式下无法工作?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    正确。 我认为 EVM 仅用于异步中断模式。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joe。 此时、我唯一的问题是更新用户指南以明确说明这一点。 我不知道为什么它多次引用主模式、如果它甚至不是一个选项。

    最棒的

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    主控模式的时序图不包括 CS 或 DONE、并且声明"在 LSB 被移出后、DRDY 返回高电平、完成数据帧"。 是否刚刚假设 CS 和 DONE 已连接、因此最后一个 LSB 导致 DONE 翻转、使 CS 翻转、然后翻转 DRDY?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、


    为了在我们的调用之后跟进、/DRDY 由 SCLK 驱动以完成数据帧。 但是、它由/done 连接到/CS 驱动以启动数据帧。

    同样、我同意 EVM 在使用同步主模式的选项上不清楚。 M0到 M2选择与微控制器之间没有连接来识别操作模式。 我相信该软件是专为异步中断模式而设计的。 同步主控模式的注意事项是使用单独的微控制器来驱动 J3上的连接。

    请告诉我这是否涵盖了客户的问题。 如有必要、我会再打电话。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    非常感谢您的帮助、我认为这应该是现在的好方法。

    Michael