This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84EVM:HSCV 专业版

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/845548/dac39j84evm-hscv-pro

器件型号:DAC39J84EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J10EVM

您好!

DAC38J93evm + TSW14J10evm + vc707、设置为:板载 时钟模式、4 个 具有1个插值的串行器/解串器通道、LMFS 4421、线路速率7372.8M、clk0 div 8、clk12 div 16、 板载 PLL1/2 LED 亮起、假设已锁定?

但 三锁警报 DAC 警报选项卡页面 均为绿色、DAC 同步 LED 亮起、JEDS 模式亮起、系统时钟 div 和 JEDS 内核时钟 div 闪烁、但 refe 时钟 div 为稳定而不闪烁、 请参阅 所附的图、

需要帮助。

谢谢、

Jeff    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    未附加图。 您能否发送显示所有设置和警报状态的 DAC GUI 屏幕截图?

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、

    我粘贴了、但消失了。

    谢谢、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../screen-shot.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、

    VC707上的 LED:打开、关闭、关闭、关闭、打开、 肉、肉、肉。 无数据输出。

    谢谢

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DAC38J84_5F00_442_5F00_491p52.pptxJeff、

    我认为您的时钟分频器不正确。 请尝试使用随附示例中显示的设置。 DAC 时钟不同、但足够接近、我认为这些设置将适合您。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jim、

    您的文档中的时钟设置 解决了问题、但哪个文档解释了这些 设置? 因为存在如此多的组合。  

    谢谢、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    大多数情况下、请遵循 DAC 用户指南、但当 HSDC Pro 显示所需的 FPGA 频率时、请确保为此设置正确的 LMK 输出分频器。 TSW14J10EVM 用户指南还讨论了这一点以及其他 FPGA 时钟(内核时钟)需要根据 SerDes 通道速率设置为多高的频率。

    此致、

    Jim