This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5402EVM:原理图是否与已经过时的 ADS540"1"EVM 相同?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5401, ADS5402EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/844778/ads5402evm-is-the-schematic-same-with-the-already-obsolete-ads540-1-evm

器件型号:ADS5402EVM
主题中讨论的其他器件:ADS5401

您好!

我们的客户正在寻找 ADS5401EVM 的原理图、因为他们会将其用作使用 ADS5401 (仍在供货)进行设计的参考。 但是、检查后、EVM 已过时、文档不再可用。

(1)是否可以向您索取 ADS5401EVM 的原理图

(2)如果无法实现 、ADS5402EVM 的原理图是否与 ADS5401EVM 完全相同?
我们已经看到 ADS5402EVM 可用于评估 ADS5401、我想知道他们是否可以使用其原理图。  


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elisha、

    除了没有 连接到 ADS5401的第二通道输入和 LVDS 数字输出外、这两个器件的封装和引脚排列相同。 两个器件都使用了相同的 EVM。 两者的原理图相同。

    此致、

    Jim