This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:配置

Guru**** 2939110 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/845628/dac38rf82-configuration

器件型号:DAC38RF82

您好!

您能否确认 DAC38RF82只允许 NRZ 模式并且射频模式不可行?

对于第30页和第31页的表9、您能给我们提供一个原理图来解释表最后两行实数输入(1)情况的功能、其中器件内部的数据路径与表24、25、26和27相关联吗?

您能否确认、在这些情况下、我们使用 DAC A 和 B 的数字路径、但信号仅发送到一个 DAC 输出? 哪种 DAC 输出?

您能否确认、仅在表9的最后两行中、插值因子为2和4的情况下? 使用这些低内插因子时、没有其他焊接操作? 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我们将仔细研究您的问题、并将向您回复。

    此致、

    Vijay