This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:12通道 ECG 系统参考设计(sbaud171d.pdf)

Guru**** 2553710 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/845641/ads1298ecgfe-pdk-12-channel-ecg-system-reference-design-sbau171d-pdf

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298

在 ADS1298的参考设计文档(sbau171d.pdf)中、有一些区域表示为 NI (未实现)。 我的问题是12通道 ECG 系统的工作需要组件?

系统在没有 NI 部件的情况下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koustech、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!  

    系统在没有 NI 部件的情况下工作正常。  我们在电路板上留下了大量未实现的组件、以便客户可以轻松地定制电路板。 实施 ECG 系统的方法有很多、根据具体应用、尝试不同的方法可能会有所帮助。  

    请参阅下面我签名中的 BIOS 常见问题解答。 有一个视频介绍了如何实施12导联 ECG 系统。