This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:关于 BOOST、HART 输入与放大器;ISET-R 引脚

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/844982/dac7760-about-boost-hart-in-iset-r-pins

器件型号:DAC7760

大家好、

 

我对升压、HART 输入和 ISET-R 引脚有一些问题。

 

----

[第1季度]

我们不使用 BOOST 引脚。

然后、我猜升压引脚是开路的。

我的理解是否正确?

如果没有、您能告诉我们正确的方式吗?

 

[第2季度]

我们不使用外部 HART 信号。

然后、我猜 ISET-R 和 HART 引脚是开路的。

如果没有、您能告诉我们正确的方式吗?

----

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru - San、

    问题1. 如果不使用升压、则可以将该引脚保持断开状态。

    问题2. 如果您不使用外部 HART 或外部 RSET 电阻器、则 ISET-R 也可以保持悬空。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

     

    感谢您的快速回复。

    我在[Q2]还有一个问题。

     

    如果不使用外部 HART 或外部 RSET 电阻器,则“HART 输入引脚”是否断开?

    如果没有、您能告诉我们正确的方式吗?

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HART 引脚也可以保持悬空/断开。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢您提供信息。

    我知道。 非常感谢。

     

    此致、
    Kanemaru