This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8568:DAC80508设置 DIV=1 &安培;不建议增益=1、为什么?

Guru**** 2383970 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80508, INA1620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/844638/dac8568-dac80508-setting-div-1-gain-1-are-not-recommended-why

器件型号:DAC8568
主题中讨论的其他器件:DAC80508INA1620

您好、Paul

另一个问题。

请参阅 DAC80508数据表中的表1

不建议设置 DIV=1和 GAIN=1。

为什么?

我非常需要此设置。 这些有什么问题?

此致

Andrzej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrzej、

    的根本原因是、DAC 内部的电阻梯性能更佳、同时具有来自内部基准电压和电源的额外余量。  DIV=1和 GAIN=1的设置将为系统提供单位增益(输出为0V 至 VREF)。  通过设置 DIV=2和 GAIN=2可以实现相同的范围、但在较低的 VDD 电压下、您将看到更好的性能。  

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul

    谢谢。

    没关系、DIV 同时切换所有通道 、而增益仅切换一个通道。

    示例:

    我需要0通道的输出在0..5V 范围内、而 CH1的输出在0..2.5V 范围内来自单个 DAC80508芯片。

    当然、我可以使用 OPA 和电阻器来实现它、但精密 OPA 和电阻器并不便宜!

    此问题的正确解决方案是什么?

    此致  

    Andrzej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrzej、

    基准分压器实际上仅在较低 VDD 电源配置下才需要。  如果您使用的是5V 范围、则我假设您的器件具有5.5V 电源。  如果正确、您可以跳过分频器、然后相应地设置增益值。  因此 DAC80508应该是很好的。

    谢谢、

    Paul

    P.S. 而关于精密运算放大器和电阻器:TI 最近发布了 INA1620、这是两个精密放大器、在同一封装中集成了4对精密激光修整电阻器。  非常酷!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul  

    谢谢。

    我最初已将 Vdd 设置为5.2V。

    对于单个 DAC80508芯片内的不同通道、将 DIV 设置为1并将增益设置为1或2是否足够?

    上述设置中的一个是"不推荐"、但如果 Vdd 大于5V、则再次"推荐"。

    我对这种情况感到非常高兴。

    此致

    Andrzej

    电源 我将看到 INA1620芯片。 好主意,如果价格可以接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrzej、

    您可以使用该电源值 DIV=1和增益= 1或2。  您不应看到性能下降。

    谢谢!

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

    谢谢。 我想、情况已经结束了。

    此致

    Andrzej

    电源 由于噪声原因和外部需求/使用、我最终不会使用内部 DAC80508电压基准。