This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:故障问题

Guru**** 2537490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/845255/dac8775-glitch-question

器件型号:DAC8775

大家好、

我的客户对干扰有疑问。

在电气特性表中、上电毛刺脉冲为100mV、但上电毛刺脉冲约为2mV、如图66所示。 为什么差异很大?

2.加电干扰和 AVDD 压摆率之间的关系是什么?更高的压摆率会导致更大的干扰?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我已联系我们的设计团队了解更多详细信息、我将在明天回来与您联系。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    在该器件中、干扰主要是由与 AVDD 电源的电容耦合引起的。  在 PDS 中、当电源斜升速度比我们显示的图快得多时、我们指定100mV 典型值。 100mV 用于18V/ms 的斜升速率。  为了减少干扰、我建议您使用较慢的斜坡速率(如图中所示)。   

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    得到它、非常感谢您的快速响应。

    陈文森