This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP5610:更改电容值并尝试

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/845133/vsp5610-cap-change-value-and-try

器件型号:VSP5610

您好!

我是否可以更改模拟输入和模拟接地引脚上的值电容器、该值为0.1uf。

我能否在该引脚上连接1nf 或1uf。

它会影响性能。

放置1nf 可以降低噪声吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    让我与设计人员核实一下、下周早些时候我会再与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    更改电容器将对总体性能产生影响。

    如果您要增大电容、则需要确保在 CLP DM 阶段完成之前为电容充电。 CLP DM 阶段用于为输入电容器充电。

    如果您使用1nF 电容、则需要确保 AIN 的直流电压不会在整个线路上漂移。