This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:ADC 挂起问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/845432/ads124s06-adc-hanging-issue

器件型号:ADS124S06

你(们)好。

由于一些外部影响、我们面临 ADC 挂起问题。 如果我们在10分钟后通过拉低其复位引脚来对 ADC 进行复位、这对 ADC 来说是否安全?

我们的应用是持续监控信号数年

此致、

Surya Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    定期使用 RESET 引脚复位 ADS124S06没有问题。  使用复位是将器件恢复到已知状态的一种方法。  但是、建议查找干扰源并进行有效处理、以便该外部影响不再干扰 ADS124S06。  如果干扰导致的条件超过器件的绝对最大额定值、则重复干扰可能会影响器件的长期性能。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好、 非常感谢您的快速及时响应。 尽管我们使用具有足够滤波器的 ADV、ADC 输入端的保护转换器和基于2级 LDO 的直流电源、但我们遇到了两次问题、其中观察到了 NFR 和一些测量漂移。 器件重启时修正了该错误。 由于在要安装在重负荷电机附近的产品中使用 ADC、可能会出现某些 EMC 噪声耦合 dhero 开关等可能会导致这种情况。 为了解决这个问题、我们需要在一个定义的时间间隔内复位 ADC 并重新初始化它。 此致 Prateek