This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2003:外部 REF

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/845226/tsc2003-external-ref

器件型号:TSC2003

大家好、

是否有必要为 TSC2003准备外部参考?

即、TSC2003是否可以通过内部参考使用触摸面板?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、  

    内部2.5V 基准仅用于 Vbat、AUX 或温度测量。 使用比例式转换进行触摸面板测量。 通过查看内部图、您可以看到 ADC REF 直接取自 VDD。 这也意味着无需外部 VREF。  

    此致、

    Aaron