This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC118:SPI 通信和技术文档

Guru**** 2767135 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC118, DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/845249/ddc118-spi-communication-and-technical-document

器件型号:DDC118
主题中讨论的其他器件: DDC112

您好!

我在 TI 网站 DDC118的"技术文档"部分没有收到任何文档或应用手册。

此外、我发现 DDC118支持 SPI 通信、但我仅找到 DIN ~ MOSI、DOUT ~MISO、DCLK ~ SCK。

我没有找到任何芯片选择引脚、这是在 DDC112中可用的引脚、其名称是~DXMIT。

请提供任何链接或文档。

http://www.ti.com/product/DDC118/technicaldocuments

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    DDC118支持串行接口、而不是 SPI 协议。 感谢您指出它、我们正在努力解决它。

    有关串行时序规格、请参阅 DDC118数据表。

    您还可以参阅 DDC118用户指南、了解 FPGA 的硬件接口。

    这两个文档均可在 DDC118产品文件夹的技术文档部分获取。