This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF85:DAC38RF 设置

Guru**** 2897410 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/844729/dac38rf85-dac38rf-settings

器件型号:DAC38RF85

你好。

我需要在 1.2GHz 载波频率下生成具有600MHz 带宽的信号。

如果我理解正确、我需要零载波频率下的正交信号、采样频率为600MHz。 在 DUC 中、需要 将 NC0频率设置为1200MHz。

串行器/解串器速率,用于此目的-1.25*(2/8)*600*16=3000MHz    。 Thith 插值12 DAC clk - 7200MHz。

但是、FIR Filer  通带带宽为 0.4 x Finput。  我不明白如何获得具有所需带宽的信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、

    我们将查看您的问题、并会向您回复。

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj 

    正在等待您的回复。

    我使用 BPSK 调制。  

    如何理解、DAC38RF85的最大带宽是0.4输入数据速率、即1250*0.4 = 500MHz。 如果输入信号很复杂,则输出信号的最大带宽 必须为1250*0.8 =1GHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尤金

    您将需要将 DAC 输入数据速率提高到750MHz 以获得600MHz 的带宽。  这将需要使用复杂数据。 当数据速率为750MHz 时、滤波器的通带将为750MHz x 0.4 = 300MHz 、加上-300MHz = 600MHz 的复杂图像总带宽。 这将要求 DAC 采样率时钟为9000MHz、内插值为12x。

    此致、

    Jim