This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:AFE4300 ADC 结果

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/845165/afe4300-afe4300-adc-result

器件型号:AFE4300

您好!

我使用 AFE4300设计 PCB 板。 当我使用 FWR 模式进行校准电阻校正时、我发现 ADC 读取的值不像数据表那样线性。 我的偏移非常大。 我仔细研究了应用手册。 Ω 上的 ADC 示例 Ω 偏移非常小、并且与13ADC 值对应的电阻为1欧姆、例如、假设两个基准电阻器在 Rx 上的测量值为698.4 μ V、在 Ry. 注入64kHz 频率电流并将 ADC 的数据速率设置为64SPS、ADC 代码为9074和12331。 因此、公式1的斜率为(949.1–698.4)/(12331–9074)= 0.0697、偏移量为6984–(0.0697×9074)=–0.026、这是否固定? 对于100欧姆、我读取的值为970 (十六进制表示) 1K 对应于2fb3 (十六进制表示)。斜率:0.091313偏移:-117.499344。这与数据表中的人体阻抗到输出电压传输曲线太不同。 我不知道我的读数是否错误。 如果错误、原因是什么?

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4300 正在选择性披露。

    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?