This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:手动模式计时

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/844772/ads7142-manual-mode-clocking

器件型号:ADS7142

当 ADS7142处于手动模式时、 数据表和手动模式的时钟图(图56)指示 SCL 时钟应该连续以继续转换。 我们假设这意味着不应在数据样本之间发送 I2C Restart 命令。 是这样吗?

如果发送了重新启动、会发生什么情况? 器件的响应是否与停止命令类似?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此模式下、查看图、无需发送"Restart"。 您可以选择、但它不会影响通信、您仍将获得转换结果、但不必执行重新启动、但您可以执行此操作。

    至于连续时钟、您只需要在进行实际通信时发送时钟。 图中显示的可选时钟扩展演 示了即使总线上有一段时间没有任何东西、主器件仍将与器件通信。

    此致

    Cynthia