This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:用于将 ADS7142连接到 MSP430FR5969的 Energia I2C 固件启动代码

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, MSP430FR5969, ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/844746/ads7142-energia-i2c-firmware-starter-code-for-interfacing-ads7142-with-msp430fr5969

器件型号:ADS7142
主题中讨论的其他器件:EnergiaMSP430FR5969

您好!  

我不熟悉固件开发。 我有一个采用 MSP430FR5969和 ADS7142的定制电路板设计、如果需要、可以使用 Energia、MSP430-FET、JTAG 进行编程。

我希望使用一些准系统启动代码来配置 ADS7142并实现与 MSP430的 I2C 通信。  

我唯一能找到 的是 http://www.ti.com/lit/an/sbaa288a/sbaa288a.pdf 和相关代码(例如 TM4C1294_ADS7142_Functions.c)  

我可以在 MSP430器件上使用此代码吗? 是否有任何其他基本固件将在 Energia 上运行?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们显然没有软件示例。 我建议建立一个支持 Energia 的社区论坛。

    此器件非常受欢迎、具有多种功能、因此我们决定创建您引用的文档、这是我们唯一提供的有关此内容的文档。

    这里有很好的信息、可以帮助理解和构建您的代码。

    此致

    Cynthia