This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7728:电源定序

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/845061/dac7728-power-sequencing

器件型号:DAC7728

如果 DAC7728未按照数据表中所述的顺序出现、它是否能够正常工作? 当 AVss 轨自动开启时、我无法对其进行定序。 数据表指出、数字初始化引脚需要在数字电源出现之前明确定义、但 AVss 轨需要特定定序有什么原因吗?  

此外、序列中的每个电源轨之间应该有多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    欢迎来到 E2E 论坛!

    我能够与我们这个公园的设计人员交谈、以便更好地了解这个器件的电源排序。 该序列中最关键的部分是:

    1. DVDD/IOVDD 在 AVCC/AVDD 之前出现。  他们特别建议、在 AVCC 开始斜升之前、DVDD 至少为3V。  否则、电源斜升之间实际上没有时间限制。   

    2. DVDD/IOVDD 电源至少具有75mA 的驱动能力。  当器件启动时、它将在极短的时间内拉高电流。  如果电源无法提供此瞬时电流、则电源可能会崩溃、从而导致器件发生欠压事件。

    他们不会首先看到 VSS 电源斜升的任何问题、但他们建议您验证 DVDD 的驱动能力、以便更加安全。  

    希望这能解决您的问题、

    谢谢、

    Paul