This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3161EVM:无法从 DAC3161EVM 读回寄存器

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/844113/dac3161evm-cannot-read-back-registers-from-dac3161evm

器件型号:DAC3161EVM
主题中讨论的其他器件:DAC3161

我们计划使用 DAC3161并购买 DAC3161 EVM 来测试该器件。 按照 www.ti.com/.../sluuan8.pdf 中所示的说明、我们能够连接到 EVM。 我们在 J9上使用500MHz 16dBm 正弦波。 我们无法从 DAC 读取任何寄存器值,但我们确实看到了 CDC620005寄存器值(我们首先通过 GUI 发送数据)。 这是否应该成为可能? 请参阅随附的屏幕截图

DAC 读取屏幕截图-注意寄存器值= 0x0

下面这是我(在读取之前)写入 DAC 的内容-我期望从读取中得到的内容  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuckm、

    您能否尝试通过按下 DAC_RESET SW1来复位 DAC? 还可以尝试单击 GUI 上的"Connect相连"按钮。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已尝试您建议的操作-仍然有相同的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuckm、

    您能否尝试3线 SPI 模式。 您能否确保跳线 JP7、JP8、JP9和 JP10已安装。 此外、您能否尝试写入以关闭 DAC 电源、并查看功耗是否降低。 这将告诉我们写入是否正常。  

    此致、

    Neeraj