This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675:时间限制规格问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/844368/ads1675-timinings-specs-questions

器件型号:ADS1675

您好!

问题1:

参阅表4 (具有单周期稳定配置的低延迟数据速率)、如果不小心将 DRATE 设置为100或101、ADC 的行为将如何?

问题2:

在表5和表6中、高速模式下的设置持续时间分别为 LSCLK、而低速模式下的设置持续时间相对为 CLK。

让我感到不舒服的是、在所有数字(48/38/37/36)上、稳定总是从 CLK 的上升沿开始。

在高速模式下,LSCLK 和 CLK 之间的关系不是完全固定的:图2上的 tLCKSCLK 参数(13-20ns)。

您能否提供有关高速模式下计算稳定时间的更多详细信息?

问题3:

在低速模式、即内部生成模式下 、传出 SCLK 和传入 CLK 之间是否存在关系?

为高速模式提供的 tLCKSCLK 是否也适用? 或者两个时钟之间的延迟是否不同?

此致、

皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    问题1:

    器件不会损坏、但在这些条件下、我们不会测试或验证器件是否正常运行。  如果您意外地在该模式下进行配置、然后重新配置为有效状态、则需要对 START 引脚进行脉冲以正确复位器件。

    问题2:

    在高速模式下、所有串行接口信号都与由内部 PLL 生成的 SCLK 输出同步。  在高速模式下、START 信号需要满足相对于 CLK 输入的时序要求、但与 DRDY、DOUT 相关的其他时序规格现在都是相对于 SCLK 的。

    对于图36/37/38/48、在高速模式下、DRDY 时序规格是相对于 SCLK 的。  这些图显示了低速模式下的时序要求。  数据表中的图1和2显示了高速 LVDS 的特定时序要求。  T-SETTLE 将是 SCLK 周期的固定数量、加上从 CLK 到 SCLK 的延迟(t-LCLKSCLK)、如图2中定义。

    例如、高速 LVDS、低延迟、快速响应、4000kSPS (表5)

    CLK=32MHz、或者31.25nS 周期。

    SLCK=96MHz、或者10.42nS 周期

    T-SETTE-LL (最大值)= 229*10.42nS + 20ns (t-LCLKSCLK)= 2405.4nS。

    问题3:

    我们不直接指定这种关系、因为相对于 CLK 的延迟版本 SCLK 输出、数据从器件输出。   

    您可以反向计算延迟、因为 CLK 和 SCLK 都是相对于 DRDY 指定的。

    T-CLKDR = 23nS (最小值)、30nS (最大值)

    T-DRSCLK = 2.2nS (最小值)、4.4nS (最大值)

    CLK 至 SCLK 延迟= 18.6nS (最小值)、27.8nS (最大值)

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的回答。

    现在已经很清楚了。

    此致、

    皮埃尔