This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8166:AVDD - DVDD 电源域和最低功耗

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/844258/ads8166-avdd---dvdd-power-domains-and-minimum-consumption

器件型号:ADS8166

尊敬的 PADC 团队:

我对客户在其应用上进行设计的 ADS8166有几个问题:

-我看到 AVDD 和 DVDD 属于独立的电源域,在应用中,可能会有没有 AVDD 和 DVDD 的情况仍然存在:如果 AVDD 低于0.7,没有问题,并且 AVDD 上电后,是否正确发出复位信号?

关于 IVDD 的消耗,我们是否有一个1.8V w.r.t 0.45uA @3V 的数字?

感谢您的支持

Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    是的、只要 AVDD 降至0.7V 以下、然后使用外部基准电压(或使用内部基准电压时为4.5V)单调升高至至少3V、就不会产生问题。  如果 AVDD 上升到0.7V 以上、但随后下降、则可以使器件进入未定义状态、然后再达到3V (或4.5V)的最小值。   

    我将需要与设计团队核实、以查看我们是否有1.8V IVDD 数据。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    关于 Idvdd、必须注意的是、数据表规格为"无转换"。 因此、SDO 不进行切换。 在这种情况下、器件将仅从 DVDD 汲取泄漏电流。 要回答客户的问题,我们必须计算出电流:C*V*F

    其中:

    C = SDO 上的容性负载

    V = DVDD 电压

    f = 16位 x (ADC 的采样率)

    对于每个数据读取周期中的16位数据、SDO 上的容性负载(通常为10pF)必须充电16次。 因此、DVDD 轨的平均电流消耗为:

    Idvdd = 10pF x 1.8V x (250kHz * 16位)

    Idvdd = 72uA

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    非常感谢、很清楚。 假设器件处于空闲模式、在没有转换(甚至没有 AVDD)的情况下、您是否可以估算 IVDD?

    VDD 在1.8V 时的泄漏电流有任何数据?


    非常感谢

    Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    数据表中没有在1.8V 电压下"无转换"的 Idvdd 数据。 但是、1.8V 电压下 "无转换"的 Idvdd 将小于0.45uA。

    粗略估算可按如下方式进行:

    Idvdd (无转换)= 0.45uA *(1.8V/3V)

    Idvdd (无转换)= 0.27uA

    他有什么帮助吗?