This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8866:外部 REF 和 AVDD/DVDD 电源序列

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/844570/ads8866-external-ref-and-avdd-dvdd-power-supply-sequence

器件型号:ADS8866

你(们)好

ADS8866是否在以下序列中出现故障?

加电: AVDD (3.3V)和 DVDD (3.3V)上升30毫秒后,REF (5V)开始上升。

断电:AVDD (3.3V)和 DVDD (3.3V)降低后,REF (5V)逐渐减少约500ms。

我们是否需要控制 REF 序列?  无论 VDD 状态如何、都可以使基准电压电源保持开启状态吗?

此致

哥打

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件显示电源和 REF 相互独立、因此无需控制加电或断电序列。

    至于在器件断电时使电压基准打开、尽管数据表中没有明确不允许这样做的内容、但我建议不要这样做。

    此致

    Cynthia