This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC081C021SW-Linux:IIO 示例

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC081C021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/844214/adc081c021sw-linux-iio-example

器件型号:ADC081C021SW-Linux
主题中讨论的其他器件:ADC081C021

你(们)好。

我计划在其中一个项目中使用 ADC081C021、并使用内核中包含的 IIO 驱动程序来运行它。 我能够从 userspace 读取值。
我想问您是否有任何应用示例、如何在不访问用户空间文件描述符的情况下从 c 程序(内核模块)中读取 ADC 值?

如果有任何帮助、我们将不胜感激!

提前感谢、
Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有任何 Linux 示例。 我建议您建立 Linux 社区。

    您可能找不到确切的示例、但可能找到了一些可以让您实现该操作的示例

    Aegards

    Cynthia