This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760EVM:无法找到 LabVIEW 运行时引擎

Guru**** 2881120 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/844424/dac7760evm-unable-to-locate-the-labview-run-time-engine

器件型号:DAC7760EVM
主题中讨论的其他器件:DAC8760EVM

我之前发布过、它被 TI 锁定。 我手动安装了 LV RTE、但它仍未解决问题。 启动软件时会弹出相同的警告。

每次我尝试启动软件时、都会弹出此错误。 我该怎么做才能解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    线程在不活动2周后自动锁定、这是我发布回复后发生的情况、该线程中没有其他活动。

    您是否尝试过我在该主题中提到的方法? 我将再次将其粘贴到下面、以方便您使用。

    安装程序包含 LV RTE、但有时由于 Windows 安装权限或先前安装的 LT RTE、安装程序无法成功安装2010 LV RTE。 您最好的选择是:a)以 admin 身份重新运行安装程序;B)转到 NI 网站并手动下载 LV RTE。

    根据您的操作系统安装32位或64位 RTE。  

    64位:

    32位:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了这些方法。 遗憾的是,问题仍然存在。  

    我是否需要安装 RTE 的唯一位置或将 DAC 软件指向目录的方法?

    我已经尝试使用多台不同的计算机安装和运行此软件、这些计算机具有和不具有完整版本的 LabView。 问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    您能否验证 LabVIEW RTE 是否显示在 Windows 控制面板中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不会显示在控制面板中,但会显示在 NI 软件包管理器中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    真有意思。 刷新后、我没有在此 PC 上重新安装任何 LabVIEW 内容、但我确信 LVRTE 出现在控制面板中。 但是、我刚刚全新安装了 DAC8760EVM GUI、也没有在控制面板中看到 RTE、因此在较新版本的 Windows 中可能不再是这种情况、或者我只是错误地重新安装了东西。

    在64位 Windows 10上、我在我的末尾运行安装程序和软件时没有问题

    我并不是说这不是什么帮助、但您是否也与 NI 联系以获得支持? 在某种程度上、他们在这方面的专业知识可能比我们作为平台用户在 TI 拥有的专业知识更好。

    我现在唯一能想到的另一件事是、我建议了错误的 RTE、并且存在一些兼容性问题。 我将深入探讨这一点、但我需要重新安装更多 NI 工具才能做到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一切都很好! 我感谢迄今提供的帮助。 我将与 NI 联系、看看他们是否可以在您深入探讨时提供任何其他见解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TT、

    DAC8760EVM GUI 安装程序的 PC 上的 RTE 版本为2010 SP1。 我之前发送的链接似乎已转换为某些通用链接、但您仍可以在该页面上导航、以获取 PC 的32位或64位变体中的2010 SP1 RTE。 请务必下拉2010版本、查看是否可以正常工作。

    从 NI 网站:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我在今天早上回复您的最后一条消息后、发现已卸载、重新安装正确的、重新启动并修复了问题。  

    感谢您的帮助!