This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775EVM:如何将启用外部电源(+-15V)应用于 EVB

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/844377/dac8775evm-how-the-enable-the-external-power--15v-apply-to-the-evb

器件型号:DAC8775EVM
主题中讨论的其他器件:DAC8775

你(们)好,先生

使用内部 Bcuk-Boost 的测试结果最终确定

如何更改为 使用 DAC8775的外部电源(+-15V)?

设置任何跳转? 或者?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    EVM 用户指南的第6页对此进行了说明。 粘贴以下内容。

    当使用 DAC8775内部降压/升压转换器为 VPOS_X 和 VNEG_X 供电时、请在1-2位置或"内部"位置安装 JP1至 JP8 (或与目标通道相对应的两根跳线)、如表3所示。 当使用外部设备为 VPOS_X 和 VNEG_X 供电时、如表3所示、通过 JP8 (或与目标通道相对应的两根跳线)将 JP1安装在2-3位置或"外部"位置。 在此配置中、VPOS_X 电源连接到 PVDD/AVDD 网络、VNEG_X 电源连接到 AVSS 网络。 如果使用双极电源、则通过端子块 J3将适当的负电源电压连接到 AVSS、如图3所示。 如果使用单极电源、则通过端子块 J3将 AVSS 接地。