This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742HEVM:连接 HART 发送器

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8742HEVM, DAC8742H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/844390/dac8742hevm-interfacing-hart-transmitter

器件型号:DAC8742HEVM
主题中讨论的其他器件: DAC8742H

大家好、

我们能否将 HART 发送器直接连接到 DAC8742HEVM?

我知道数据表第30页给出的附加电路用于信号调节和进一步提高发送器的精度。

但是、我们的客户想知道是否可以将发送器直接连接到 EVM。 您能给我们一个关于这一点的见解吗?

提前感谢。

此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar、

    数据表第30页上的电路实际上并不能提高 DAC8742H 的精度。 HART 最常见的部署是2线传感器变送器与模拟输入模块或手持式 HART 辅助主控之间的点对点通信设置。

    图34中的电路是2线传感器变送器电路的发送器部分(缺少传感器/ADC)。

    对于与 HART 关联的不同拓扑、EVM 是否可以与另一个 HART 器件通信(或该设置的外观)取决于另一个 HART 器件的外观。