This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC232:DVDD 首选电压

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/844317/ddc232-dvdd-preferred-voltage

器件型号:DDC232

大家好、

对于 DDC232、使用3V DVDD 而不是3.3V 有任何性能优势吗?

我看到保证特性全部在3V 电压下测量、但引脚配置表提到3.3V 为标称 DVDD 电压。  

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    DVDD 电压范围可灵活地连接到与 FPGA IO 电压一致的不同电源。

    在使用3V 或3.3V 电压时、没有固有的优势。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Praveen!