This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S06:工作温度

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, LMP90080-Q1, ADS114S06, PGA302, PGA300, PGA305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/844006/ads114s06-operating-temperature

器件型号:ADS114S06
主题中讨论的其他器件:ADS1220LMP90080-Q1PGA302PGA300PGA305

我们需要改进与小麦石桥相连的设计规格。

我们目前有一个基于 ADS1220的解决方案。 然而、一个新应用有一个此部件不符合的规格要求、即其工作温度。

150摄氏度下的目标工作温度(即使具有降额性能、仍需要工作)。  

我们至少需要:-

  • 1个差分输入
  • 高达128V/V 的输入上的 PGA
  • 2ksps 采样率(或更高)
  • 最低16位分辨率
  • 工作温度为150摄氏度
  • 不每个成本£250

我注意到器件 LMP90080-Q1的工作温度为150摄氏度、模拟输入功能非常适用(如果我们能够获得温度、我们可以使用16位分辨率)。 然而、采样率是我们无法妥协的结果、只有216sps。 我注意到、器件 ADS114S0x 范围被宣传为一个替代器件、但是并未宣传为具有一个匹配的工作温度。

TI 是否愿意为这些器件提供更高的工作温度? 或者、您是否能够提供与该温度相似/合适的产品范围之一?

非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    欢迎来到我们的论坛、非常感谢您提出问题。

    目前、我们没有发布 ADS114S06或 ADS1220的更高温度范围版本的计划。 但是、根据业务案例、可以在理论上讨论这些问题。 让我们首先看看我们是否可以使现有解决方案之一适合您。

    您能否使用提供模拟电压或电流输出信号而非数字输出的解决方案?
    如果是、则我们的 PGA300系列(PGA300、PGA302、PGA305)可能适用。 它们的额定温度均高达 TA =150°C

    如果这不是一个选项、您能否解释一下您希望如何处理 ADC 中的数据以及您的系统输出需要是什么?

    此致、