This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:仅当输出电流为 Iout 时、AVSS 接地

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/843881/dac8760-avss-conect-to-gnd-when-iout-only

器件型号:DAC8760

我们为 DAC8760提供4-20mA 应用电流输出

它是否仅可用于 DAC8760的 PoS-15V 至 AVDD、并将 AVSS 和 GND 连接在一起?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    如果您使用的是电流输出、并且不需要双极电压输出、则可以将 AVSS 连接到 GND。  这不是问题。

    感谢您使用 e2e!

    此致、

    Paul