This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:多个命令和温度传感器模式

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/866186/ads1120-multiple-commands-and-temperature-sensor-mode

器件型号:ADS1120

您好、E2E、

美好的一天!

我只想澄清在发送多个命令时是否需要重新将 CS 置为有效。 这意味着、如果在单个命令后 CS 信号设置为高电平、然后在发送另一个命令时重新设置为低电平。 或者、在发送多个命令时、是否可以将 CS 保持为低电平?

另一个问题是、ADS1120能否同时进入转换模式和温度传感器模式、因为这两种模式具有单独的寄存器?

期待您的回应。

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    不需要在命令之间切换 CS、但最好这样做、以消除可能发生的通信问题。

    关于各种转换模式、由于该器件上只有一个 ADC、因此温度传感器选择是多路复用输入的一部分。  因此、不可能同时从两个不同的输入源进行多个转换。  如果问题是关于连续转换模式、那么可以对温度传感器进行连续转换。

    此致、

    Bob B