This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:3.3V 压降导致复位

Guru**** 2903090 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMX2582, ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/865324/adc32rf45evm-3-3v-voltage-drop-causing-reset

器件型号:ADC32RF45EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828LMX2582ADC32RF45

你好。  我有两个 ADC32RF45EVM 板-它们都表现出相同的行为。  我一直通过 Python 直接编程、因为我的 GUI 有问题。  我的目标是 ZCU102 FPGA 板、以前是 ZC706。  我使用分离器在14dBm 时的信号发生器似乎没有足够的功率来驱动 ADC 和 LMK 部件、因此我尝试使用 LMX 部件。  在两个电路板上、当我对 LMX2582进行编程时、当我写入地址0时、3.3V 电源会下降、从而使 LMK04828复位。

在这里、红色曲线表示写入0x00期间 LMX2582的片选、紫色表示 LMK04828器件的 J13输出。

我唯一让它工作的方法是在编程时使用 LMX CE 上的跳线、然后在编程后将其取下、但结果好坏参半。  我已经使用了不带评估板的适用于 LMX2582的 TIC 来生成寄存器、以及适用于 ADC32RF45的评估软件、以及我自己对寄存器映射的解释。  在两个电路板上都具有相同的成功/失败。  TIA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于可能存在此问题的任何人、我发现的权变措施是在对 FCAL_EN 进行编程之前禁用 LMX2582输出缓冲器、然后每次启动一个缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您分享解决方案! 我将继续并关闭该线程。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然在 FPGA 上 CHA 仍然有问题、但 CHB 工作正常。  请保持打开。  我的错是评论太早了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在 CHB 按预期工作时、您能否详细说明与 CHA 的关系? JESD 通道是否不同步或不需要输出数据?

    此致、

    Vijay