This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/AFE4410EVM:AFE4410硬件断开连接

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4410, AFE4410EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/864966/compiler-afe4410evm-afe4410-hw-disconnect

器件型号:AFE4410EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4410

工具/软件:TI C/C++编译器

我是 TI 的成员、最近购买了 AFE4410器件进行软件安装和测试。 我遇到了一些问题。

对于软件安装、我可以找到 USB 的 COM 引脚。 放置传感器后、您可以看到两个绿色指示灯和一个红色指示灯、但 UI 界面中显示" HW DISCONNECT "。

如果是 DISONNECT、我不知道这样的连接是否成功。

      

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎来到 TI e2e 论坛!

    请参阅 AFE4410EVM 用户指南第3.3.1节以禁用驱动程序签名强制执行、第3.3.2节以在 Windows 10计算机上安装未签名的驱动程序。