This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC232:DDC232获取噪声

Guru**** 2858300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/865546/ddc232-ddc232-get-noise

器件型号:DDC232

你(们)好

我在 DDC 的输入端得到电力线50Hz 噪声

我在非常黑暗的环境中连接了光电二极管、我获得了下图所示的信号

CONV 脉冲为250us、因此我每80个样本会看到一次噪声信号

信号的一半被切断为零、因此我无法对其进行滤波  

我将感谢得到指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您已经在黑暗的室内或覆盖光电二极管、则可能是耦合是电气的。 您可能需要将设置放在屏蔽/接地盒上、远离任何干扰源、如监视器、电机等 通常由它来处理。

    此致、
    教育