This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264EVM:通道上的 DDC264EVM 噪声

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC264EVM, DDC264

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/864434/ddc264evm-ddc264evm-noise-on-channels

器件型号:DDC264EVM
主题中讨论的其他器件: DDC264

你(们)好

我使用的是 DDC264EVM、我遇到了一些问题。  

当我使用 Vin 连接 SIPD 时、我改变房间的光线或使其变暗、但通过在软件中单击快速数据键、我可以非常 缓慢地更改图形。 例如、从满量程开始、当我将其立即放入黑暗空间时、它将接收到满量程的0-5%、但在大约10-20秒的时间内。 每次我单击"FAST 数据"时、都会看到该图改变了大约5%。 尽管我的 SIPD 具有20MHz 频率。 如何查看即时变更?  

2.当我使用 Vin 连接检测器时,只需连接模拟接口板上包含电阻器的一根跳线,例如 J10。 当我在软件中获取有关默认设置的快速数据时、我会看到、例如、连接到 J10的1-2输入的某些通道上的满量程的50%、而其他通道的值几乎为零。 但是、当我们更多地检查其他通道时、会发现它们上大约有0-1%的满量程噪声。 如果我们将其除以100、则表明只有7/20个位工作准确、但其他13个 LSB 位工作准确吗?  是否有其他人面临此问题? 我的评估板工作正常吗?

这是我看到80% FS 的通道:

这是其他通道上的噪声放大器:

在测试模式下、我们断开模拟接口板的连接、点击"FAST"数据、然后看到大约0.01%的噪声、显示大约13位具有精确值、但7位不具有精确值? 这是正常的吗? 测试模式下有7位噪声? 为什么它具有负值?

这就是我看到的:

4.在 ddc264数据表中、DCLK 的最大频率为32MHz、但在软件中、默认值为40MHz?

5.我在自由运行模式下使用此器件,但当我在示波器上看到 CONV、DCLK 和 DOUT 引脚时,CONV 始终工作,但当我单击快速数据键时,DOUT 和 DCLK 刚刚出现? 为什么会发生这种情况?

6.串联到 VIN 的电阻器有什么作用? 这是出于安全原因还是出于保护目的? 我是说该电阻器

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    快速...

    #1我不确定您是否在谈论按下按钮到在屏幕上看到结果之间的延迟。 如果是这种情况、它可能与采样时间(样本数 x 采样周期)+缓冲/传输/处理以及 PC 上的显示有关。 该板不能用作实时捕获...

    #2如果没有准确的数字、真的无法判断、但对我来说还可以。 我的意思是、未获得任何输入的通道将具有大约4095个代码(+offset)。 零输入不会提供零代码(这是设计上的、为了给负侧留出一定的空间、以用于系统调试)。 有关输入到输出传输特性、请参阅数据表。 不过、如果您在这些通道上看到的 FSR 为1%的噪声太大。您可能是从一些外部干扰源中挑选它、因此可能需要确保 EVM 在屏蔽盒中。

    3我认为该图显示了失调电压和噪声。 每个条的中心是偏移、条的延伸(高度)是噪声。 对我来说很好。 翻转的位数不是噪声的指标(不是直接)。  

    4是的、DS 适用、但 EVM 提供了一些评估裕度。 您可能会发现器件使用方面存在裕度、但可能不希望超过32MHz、尤其是在启动菊花链器件时...

    5我认为这更像是示波器的使用、不是吗? 但您看到的是 DVALID。 如果您不按 CAPTURE、FPGA 将提供 CONV、但不会从 DDC 读取数据。 因此、DVALID 第一次取值、但由于没有人读取它、它将被卡在低电平、并且每次转换完成时只会在很短的时间内发生跳跃、只是返回到零(基本上与正常运行相反)。  

    6在这里回复了; https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/864285/3202353#3202353

    此致、

    教育