This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC232:可能 DDC232已损坏

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/863632/ddc232-maybe-ddc232-is-damaged

器件型号:DDC232

大家好

我非常精确地接收数据

但现在我只能正确地看到有效信号、串行输出会发送随机且无意义的数据

我将光电二极管连接到一个通道、我看到其值正确、但我看到其他通道上的值发生变化  

如果我的 IC 烧坏了,请帮我吗? 这是微控制器问题吗?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mostafa、您好!

    您能否详细说明芯片提供有效数据与现在之间的变化? 您是否馈入了任何电流输入? 如果是、有什么价值?

    您是否尝试在测试模式下运行器件? 这将指示器件是否有问题。

    请随测试条件附上通道数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preaveen

    我已将硅光电二极管连接到某些通道;我观察到、当光线变化时、位发生变化、而其他断开的通道的值为零

    但是、现在我观察到、即使通道 断开连接、所有通道的值也会发生变化  

    我使用了测试条件、在零值时未找到稳定性

    症状

    1 - 8个最高有效位为零、其他位在没有改变输入的情况下持续变化

    2:只有当输入电流大于特定值时、输出位才会稳定在0xFFFF

    3 -我进行了很长的转换时间、并且在连接的通道上没有光亮、大约一秒钟、并且看到位从0x00000重复变为0xFFFFFFF  

    我想这种情况是由于这些因素造成的

    1:我已连接电压基准 IC、但没有要缓冲的运算放大器、并且电压基准为3.7V、并将0.0003A 电流侧面连接到 DDC

    2 -硅树脂光电二极管向 DDC 输入馈送更多电流、因为我始终获得满量程而不降低光强度 (我的硅光电二极管是 Hamamatsu S1223-01)

    3-我测试了许多错误的 SPI 代码以读回数据

    4-可能是串行测试线相互连接

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mostafa,

    零值不是在 DDC 上断开输入时得到的值。 输出应该大约为4095、并且有一些误差(偏移、根据 DS)和噪声、除此之外、这将翻转 LSB。 根据偏移、将切换更多或更少的 LSB。

    也就是说、您的第一篇帖子显示您没有获得有意义的数据、但您说您在连接 PD 的通道中进行了此操作。 因此、我不会跟随。 根据我之前的评论、您可以切换其他通道(不带 PD)并不奇怪。

    看看您所做的事情:

    1.看起来还可以。 我是说、基准电压必须为4.096V、但如果施加的电压在最大额定值范围内、我认为您不会损坏基准电压。。。 我不清楚您现在在器件中注入了什么参考值。

    2.我不知道您向 PD 提供了多少光等 我怀疑您是因为这种原因损坏了器件的。 特别是、您似乎认为给定的信道正在工作、不是吗?

    3、不能通过 SPI 写操作损坏器件。 也许有一天,我们应该实施自毁功能:)此外,设备没有您之前写入的内容的存储器,但要确定的是,只需应用 RST,然后写入正确的值。

    4.我有点怀疑短时间会损坏器件。 我对该特定器件没有任何经验、但 IC 通常非常稳健、能够满足这种需求(整个行业)。  

    此致、

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢,你是对的  

    但是我在断开的信道上接收到零,我不知道那是什么,在断开的信道上有4096个值是什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当输入端没有电流(输入断开)时、器件设计为提供4096个代码(理想情况下)。 您可以在 DS 上看到、在规格表中、模拟输入范围-负满量程范围(FSR 的-0.4%)和表12。

    如果在断开的通道上得到零、可能是因为输入端有一些泄漏、可能是通过焊剂? 发生这种情况时、您可以将器件切换到测试模式(在内部断开输入)并查看得到的结果。 此外、使用更大的范围、这样它不会很容易饱和、您可以看到实际值。

    此致、

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我有另一个问题  

    在输入中、我看到电力线50Hz 噪声

    我无法过滤信号、因为在弱光条件下、信号的一半将被切断为零

    如何抑制噪声?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您看到50Hz、则是在 PD 上进行电气耦合或人工光耦合。 因此、解决问题的唯一方法是使用典型技术屏蔽其中一种。 将整个探测器+电子设备放在屏蔽盒中、覆盖室内的光线等