This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ2700EVM:为4通道同步采样设置同步

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ2700EVM, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/863708/adc12dj2700evm-setup-synchronization-for-4ch-simultaneous-sampling

器件型号:ADC12DJ2700EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J57EVM

大家好、

我的客户希望 使用我们的 EVM 构建4ch-2G 同步采样系统
作为起点、他们考虑现在使用以下设置进行4ch-2G 采样。

①ADC12DJ2700EVM→TSW14J57EVM→PC
②ADC12DJ2700EVM→TSW14J57EVM→PC

然后、他们有一些问题需要实现 同步采样系统。
1.是否也可以将 ADC12DJ2700EVM 连接到 TSW14J56EVM? 还是应该是 TSW14J57EVM?
2、我们如何实现 μ ①和 μ ②之间的同步? 请告诉我同步是否需要另一个 EVM。
3.设置同步是否有任何附注?
ADC12DJ2700EVM→TSW14J57EVM→PC 设置可以同时捕获多长时间的数据?
(如果可能、他们还希望实现流捕获、但由于 USB3.0的总线限制、这是不可能的)

此致、
Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我可以发表评论吗?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    查看我的评论...

    1. 是否也可以将 ADC12DJ2700EVM 连接TSW14J56EVM ? 还是 应该是 TSW14J57EVMRR:使用 TSW14J56EVM、它支持触发功能、以便同步两个板。
    2、我们如何实现 μ ①和 μ ②之间的同步? 请告诉我同步是否需要另一个 EVM。 RR:无需其他电路板来同步它们。 请参阅此链接以获取参考

    http://www.ti.com/tool/TIDA-010122?jktype=design


    3.设置同步是否有任何附注? rr:请参阅上面的链接... 随附的此 PPT 也可能有所帮助。


    ADC12DJ2700EVMTSW14J57EVM →PC 设置可以同时捕获多长时间的数据? RR:我们认为、在利用数据采集板上的所有存储器时、可以执行1G 采样深度
    (如果可能、他们还希望实现流捕获、但由于 USB3.0的总线限制、这是不可能的) RR:遗憾的是、无法进行流捕获

    此致、

    Rob

    e2e.ti.com/.../5200RFSynchro.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob San、

    谢谢、我明白了。

    此致、

    Takashi Onawa