This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5295:大约14x 或16x 串行化模式!

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5295, ADS6425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/865481/ads5295-about-14x-or-16x-serialization-mode

器件型号:ADS5295
主题中讨论的其他器件: ADS6425

大家好。

在 ADS5295的手册中、说明 ADS5295支持14x、16x 串行化因子。

ADS5295的分辨率为12位。  

如果我设置14x 串行化因子,输出数据是否 由12个有效位和2个虚拟位组成? 位时钟是否转换为3.5xfs?

第79页。 它说"当使用数字信号处理函数时、也可以使用14x 和16x 串行化模式。"

"数字信号处理" 是否意味着"不包括虚拟位"?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kang 先生

    在14x 模式下、是的、它将变为3.5x

    数字处理是指抽取滤波器、平均值、数字 HPF 块。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    我还有一个问题。 当我将14x 串行化与 ADS5295一起使用时、输出数据是否具有12个有效位(转换后的数据)和2个零填充位、如下图所示?  (此图是 ADS6425的手册)