This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900B:噪声密度

Guru**** 2811525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/865339/ads8900b-noise-density

器件型号:ADS8900B

您好!

计划使用此 ADC 进行过采样并使用数字低通滤波器、因此我想了解噪声将降低多少。  我是否可以通过任何方法估算该转换器的噪声密度?  例如、使用转换噪声规格、我得到的结果接近11.5uV-RMS。  如果我假设这是宽带(白噪声)噪声、并且我假设小信号带宽有效(23MHz)、那么我得到11.5uV-RMS / sqrt (23MHz)= 2.4nV/sqrt (Hz)。  这是有效的估算值、还是在给定转换噪声的情况下有有效的方法来估算数字低通滤波器的影响?

谢谢、

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    查看短路输入直方图;请参阅数据表中的图20。

    该数据是在 Vref=5V 时获取的。  在本例中、满量程输入范围为+/-5V。  等效电压噪声为:

    2ppm*2*5V=20uVrms

    您可以看到、该噪声遵循预期的钟形曲线。  如果您使用简单的平均滤波器、则会将噪声降低1/SQRT (N)、其中 N 是平均样本数。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keith,谢谢修正,我没有想到 VREF*2 (差分)。  假设我们对64x 进行过采样、并将20uVrms 降至2.5uVrms。  但是、如果我们以4kHz 的频率实施砖墙数字低通滤波器、如何确定噪声下降的程度?  如果没有噪声密度规格、我不知道如何计算它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    总噪声20uVrms 分布在500kHz 的奈奎斯特带宽上(对于1MSPS)。  正确的做法是、热噪声是受 ADC 采样保持的23MHz 模拟带宽限制的带宽、但一旦采样、任何高于500kHz (高达23MHz)的噪声都将再次降低。   

    我想对于一阶估算、您可以对采样数据使用20uVrm/SQRT (500kHz)或28.3nV/rt-Hz。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、现在降下来噪声更有意义了。  谢谢你。

    Erik