This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900B:单端双极至差分单极转换

Guru**** 2825545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8900B, OPA625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/865308/ads8900b-single-ended-bipolar-to-differential-unipolar-conversion

器件型号:ADS8900B
主题中讨论的其他器件: OPA625

您好!

是否有一个应用手册展示了用于将单端双极信号转换为 ADC 的0-VREF 差分单极输入的最佳部件?

ADS8900B 似乎是噪声最低的 ADC 之一、但我们的应用是测量围绕地面摆动的生物电势信号。  在我开始处理电平转换(具有共模的差分放大器)之前、只需检查是否有一个经证实可为 ADS8900B 实现此目的的特定电路。  理想情况 下、该解决方案的噪声低于 ADC 本身(类似于小于5uV-RMS @ 8kHz 带宽)。

谢谢!

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我所需要的:

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa246a/sbaa246a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    您找到了我通常推荐的应用手册。  这是从单端双极转换到差分的最简单方法。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更好的是、由于我不需要高速和低功耗、这种仪表放大器方法:

    https://m.eet.com/media/1134731/15496-81904di.pdf

    图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    您可以使用这种方法、但放大器的带宽必须较高、以支持输入采样电容器的快速稳定时间。  

    对于1Msps 下的 ADS8900B 转换、您将需要一个接近22MHz 的输入放大器带宽、这超过了大多数仪表放大器。  建议的解决方法是使用高速放大器驱动输入、类似于 ADS8900BEVM 电路板上使用的 OPA625、并将仪表放大器输出连接到 OPA625输入。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在阅读更多内容后、我得出了相同的结论。  谢谢。