This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:使用 ADS8684 IC 射频噪声对模拟值的影响对模拟信号处理进行单端差动端感应

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/864316/ads8684-single-ended-differential-end-sensing-of-analog-signal-processing-with-ads8684-ic-radio-frequency-noise-impact-on-analog-values

器件型号:ADS8684

使用 ADS8684 IC 进行模拟信号处理的单端差动端感应射频噪声对模拟值的影响接近其频率范围167MHZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajani、

    我不确定您的问题是什么。 ADS8684只能支持单端信号(双极和单极)、不支持差分信号。 此外、由于内部 LPF、信号频率应限制为小于15kHz。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的回答。

    我实际上有兴趣了解一下 ADC 的模拟电流信号感应前端、我在馈送到 ADC 之前一直保持差分放大器用于信号升压。

    就像我有多个差动放大器来处理不同的模拟信号一样,我感应的是低端。

    我的每个传感器输出都以信号返回/GND 为基准、这个接地对于所有模拟传感器都是共用的、也就是说、我的每个传感器都必须采用信号返回线、或者采用公共接地差分放大器的一端更好

    获取每个传感器信号回线/在电路板上形成公共接地的影响如何

    请建议、在这两个条件下、我会遇到什么问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的传感器输出是差动的、则可能必须使用支持差动输入的 ADC 或使用调节电路进行差动->单端转换、然后将信号馈送到 ADC。 ADS8684无法直接处理差分信号。 但是、如果您更喜欢 ADS8684、则可能需要在 ADC 之前的每个通道上使用 INA 仪表放大器。如果没有任何信息(信号电平和类型、通道、每通道速度)、我无法给出适当的建议。

    此致、

    戴尔