使用 ADS8684 IC 进行模拟信号处理的单端差动端感应射频噪声对模拟值的影响接近其频率范围167MHZ
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
感谢您的回答。
我实际上有兴趣了解一下 ADC 的模拟电流信号感应前端、我在馈送到 ADC 之前一直保持差分放大器用于信号升压。
就像我有多个差动放大器来处理不同的模拟信号一样,我感应的是低端。
我的每个传感器输出都以信号返回/GND 为基准、这个接地对于所有模拟传感器都是共用的、也就是说、我的每个传感器都必须采用信号返回线、或者采用公共接地差分放大器的一端更好
获取每个传感器信号回线/在电路板上形成公共接地的影响如何
请建议、在这两个条件下、我会遇到什么问题