This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:ADS1278延迟

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/865648/ads1278-sp-ads1278-latency

器件型号:ADS1278-SP
主题中讨论的其他器件:ADS1278

我正在考虑将 ADS1278用于反馈控制应用。  延迟是一个主要问题、我想确保我了解 ADC 操作的这一方面。  在高分辨率模式下、组延迟被指定为39/Fdata。  如果采样率 Fdata 为100kHz、这是否意味着延迟将是39个采样或39/100k=390 uec?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    欢迎访问 TI E2E 社区。

    正确、群延迟与输出数据速率相关。  它被定义为从输入阶跃到最终稳定值的80%的延迟。  数据表中的图62显示了阶跃响应。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望我不能正确阅读数据表。  该延迟对于我的应用来说太长。