This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264EVM:DDC264EVM 输入端的电阻器

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC232, DDC264EVM, DDC264

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/864285/ddc264evm-resistors-at-ddc264evm-input

器件型号:DDC264EVM
主题中讨论的其他部件:DDC232DDC264

你(们)好

我有关于 DDC264EVM 的问题。 我在 Vin 输入端放置了一个硅光电二极管、并在 DDC264评估软件上查看输出。 我的问题是、当我们使用 SIPD 时、电阻器在输入端的作用是什么、为什么在电路中使用它们? 因为我在另一个问题中询问了 DDC264和 DDC232、您的专家说、DDC 具有足够的保护、不需要额外的保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、Mojtaba、 我不确定我是否遵循这个问题... 您谈论的是什么电阻器? 不确定您提到的帖子、因此无法真正确认我们对您在该帖子上描述的内容有足够的保护。  

    此致、

    教育  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是说输入接口板上的电阻器。

    好的、谢谢。

    请您回复我的另一篇帖子、听听:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/864434

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我看到了! 大型(10MOhms)... 这些电阻器只需在另一侧施加电压即可产生电流。 当 DDC 测量电流时、您需要电流输入... 在连接传感器时不使用这些电阻器。 传感器直接连接到 DDC 输入(即、而非模拟输入板)

    此致、

    教育

    PS.:将检查您的其他帖子。 不知怎么说、我们错过了它。