This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:RLD 不工作、ECG 偏离0线

Guru**** 2797565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/861826/ads1292r-rld-not-working-and-ecg-is-running-away-form-0-line

器件型号:ADS1292R
主题中讨论的其他器件:ADS1292

大家好、我们集成了 ECG 芯片、但我们遇到了 ECG 在很多地方移动而不是停留在0线的问题。 请查看 html 文件、但作为预览、您可以看到该图片。 您可以在 html 文件上进行缩放。  

当我们进行原理图设计时、硬件开发人员与 TI 的 Tom 联系、并且与 Tom 一起将原理图更改为我们的需求。 我们将 ECG 电极紧密地一起使用、距离只有3cm。  

在 PDF 文件中、您可以看到芯片的初始化过程以及我们使用的设置。  

您能告诉我们什么可能出错、以及 RLD 为什么不工作、ECG 会移动很多、而不会真正停留在0线路上吗?

谢谢你  

此致 Marc

e2e.ti.com/.../ADS1292-documentation.pdf

e2e.ti.com/.../ads1292_5F00_10696.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。 非常感谢您提供详细的文档和结果图!

    乍一看、这似乎是输入阻抗问题。 电极-皮肤接触阻抗可能无法稳定、或者两个电极之间的阻抗差异很大。 这些电极是否干燥?

    我查看了您的寄存器设置和初始化序列、没有发现任何明显的错误。 一个建议可能是现在尝试通过将所有 LOFF_SENSx 位设置为0来禁用导联脱落电流。 如果电极接触阻抗较大且不恒定、6nA 导联脱落电流可能会产生不稳定的直流失调电压。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的 msg。

    测量是在带 COT 的动物上进行的。 在该测量中、我们添加了 ECG GEL。 为什么要问? 您认为这一切都是变化中的联系人吗?

    我们测试了其他设置、在我看来是一样的。 我们注意到、我们的原理图与参考设计有一些不同、我们不记得它们的存在原因。 您能确认原理图是否正常吗?

    谢谢你

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我认为接触质量可能很差且不稳定。 如果触点阻抗发生变化、直流基线将发生变化。

    我会将通道2 (C108E)上的差分电容器从47nF 减少到4.7nF。  

    如果您对 EVM 参考设计及其与原理图的比较有任何疑问、请随时咨询、我们会尽力为您澄清这些问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、您需要什么来解决这个问题?:

    如果您对 EVM 参考设计及其与原理图的比较有任何疑问、请随时咨询、我们会尽力为您澄清这些问题。

    在第一篇文章中,您可以看到原理图...

    非常感谢

    此致 Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    您是否曾尝试禁用电极导联脱落电流? 通过最大程度地减小每个电极线中的电流、并通过使用 GEL 降低接触阻抗、您可以创建更恒定的直流基线。

    另一个建议是通过测量 RLDOUT 信号来验证 RLD 环路的运行。 为此、请将通道1上的 MUX 设置更改为 MUX1[3:0]= 0010。 通道1的输出将变为[RLDOUT - RLDREF] x PGA 增益。 这将告诉您 RLD 放大器的输出如何响应在通道2输出端感应到的共模信号变化。 理想情况下、该内部 RLD 测量的输出将集中在0V 左右、但这可能会因 RLD 放大器拉/灌电流来驱动人体而有所不同。 RLDOUT 信号的交流分量将是在通道2输出端感测到的反相共模信号(根据寄存器设置)。

    此致、