This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0401A-10:读取寄存器的时序

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, TPL0102EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/861729/tpl0401a-10-timing-to-read-register

器件型号:TPL0401A-10
主题中讨论的其他器件:USB2ANYTPL0102EVM

大家好、

我对读取寄存器的时序有疑问。

数据表中为寄存器读取操作指定了几种方法。

第一。

应如何正确使用以下三种读取方法?

2。

写入寄存器后读取结果是否有时间限制?

书面后立即禁止阅读、经过一定时间后禁止阅读。

是否存在诸如写入后一段时间后禁用读取等限制。

我想知道是否有寄存器清理或更新周期。

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshida-San、

    感谢您的查询。 除了 tBUF 之外、我看不到任何其他读取和写入周期的时序要求。 我认为任何标准 I2C 接口都应该满足这一要求。  

    但是、由于这是一个旧器件、我认为我应该在 EVM 上自行检查。 我需要一天的时间才能在 EVM 上获取和测试此内容。 我将在明天与您再次讨论我的调查结果。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttama-San、

    感谢您的支持。

    EVM 上的测试结果如何?

    如果您对此有任何更新、请告诉我吗?

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshida-San、

    由于年底的日程安排繁忙、我还无法在 EVM 上进行测试 我将在本周结束前回来。

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshida-San、

    今天我有时间在 TPL0102EVM 上测试 I2C 读取、该 EVM 属于同一个 DPOT 系列。 我使用 USB2ANY 控制器来执行读取操作。 我必须手动为读取生成两个数据包。 我看到读取模式的一致性有一些问题。 我目前无法得出任何结论、我需要更多的时间来分析实际行为。 因为这是年终了、我将在年底之前休假。 我可以在我回来后对此进行研究、但如果其他人可以从我的团队那里找到一些带宽、您可能会更快地获得结果。 但是、由于假期、请期待响应速度较慢。

    很抱歉让你久等了。 我无法从设计团队找到答案、因为这是一个旧器件。 因此、我唯一的选择是通过在硬件上进行测试来为您提供解决方案。

    此致、

    Uttam