This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264:DDC264没有 DVALID 信号

Guru**** 2945190 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC264

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/864550/ddc264-ddc264-don-t-have-dvalid-signal

器件型号:DDC264

尊敬的同事:

我们的客户遇到以下问题:

操作步骤:

上电后、向 DDC264发送复位信号(低电平)、复位正常;复位后、启动寄存器配置。

2.发送配置信息(format=1, 设置16位输出, 发送"0010 0000 1000 0000"),然后 DDC264返回"30F066012480F6h",符合数据表说明。

3.发送 CONV 信号,在信号发生变化后,DDC264不 会返回 DVALID 信号,因此没有 DOUT 信号。

控制逻辑如下所示:

上述 DDC264配置和控制是否存在任何问题? 为什么没有 DVALID 信号?

非常感谢!

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    如果我看一下附加的图像、就会发现 DCLK 似乎是一个自由运行的时钟。

    DCLK 仅用于读取数据。 一旦数据被移出、并且 CONV 正在转换、它应该通过将其置为低电平来被禁用。

    此外、DOUT 似乎在 CONV 边沿之后的某个特定时间间隔之后开始变化。 该时间间隔是多少? 它大约是276 us 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen,

    感谢你的答复。 目前,我们发现了一个新问题,并正在内部调查原因。 ,问题后、我们会立即向您反馈、谢谢!

    此致

    李林恩