This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:加电序列

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/865233/ads7953-power-up-sequence

器件型号:ADS7953

您好!

我使用的是 ADS7953。

Va = 3V、VBD = 1.8V

我 没有考虑到"模拟电源始终大于或等于数字电源"这一行。 (数据表、第11章)在启动期间也适用。

在我的设计中、首先是 VDB 启动、然后是 VA。

此时、ADS7953似乎可以正常工作。

如果我保留这样的加电序列、会出现什么问题? 我看到了另一个关于 ADC 值错误的胎面。 是否可以使用命令(例如断电功能)从此类错误中恢复?

PS 如果您更新了数据表第11章、并添加了一些有关"上电序列"的注释、那会更好。

此致、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、

    很抱歉造成混淆、但该器件不需要上电排序。

    我建议在两个电源上电并保持稳定之前不要从器件运行任何转换。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!